Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Moduli HiFi per ogni esigenza
Ricevete molti consigli utili nella guida per l'acquisto e l'utilizzo dei moduli HiFi. Per informazioni su diverse combinazioni e risposte alle domande più comuni, fare clic qui.
Cose da sapere sui moduli HiFi
Cosa sono i moduli HiFi?
Quali sono i tipi di moduli HiFi?
Cosa bisogna fare per l'acquisto di moduli HiFi?
FAQ: Le domande più comuni sui moduli HiFi
Conclusione: Come acquistare i moduli HiFi adatti
Cosa sono i moduli HiFi?
Il vostro impianto Hi-Fi dovrebbe soddisfare le vostre esigenze personali. L'ampia scelta di componenti HiFi nel negozio online Conrad lo rende possibile. Grazie al sistema in kit, i componenti HiFi sono ben scalabili e possono essere adattati a qualsiasi nuova musica. Un moderno impianto Hi-Fi è costituito innanzitutto da un amplificatore e un dispositivo di ingresso come un lettore CD. Con i diversi componenti HiFi create voi stessi un'esperienza audio stereo o Dolby Surround.
Quali sono i tipi di moduli HiFi?
Ricevitore AV | I ricevitori AV sono amplificatori Hi-Fi multicanale che possono commutare diverse sorgenti audio e video sulle loro uscite analogiche e digitali: I tipici lettori audio per CD e cassette musicali, i lettori video per DVD e Blu-ray, i dispositivi TV o ulteriori livelli di amplificatore. A questo si aggiungono diversi supporti di memorizzazione digitali che contengono file audio e video. Se un ricevitore AV ha un collegamento di rete, è possibile riprodurre anche file multimediali dalla rete domestica o da Internet. I ricevitori AV sono dotati di amplificatori multicanale con almeno 5 toni e un canale subwoofer (sistemi 5.1) fino ai modelli con 11 canali audio e 2 canali subwoofer (sistemi 11.2). Sono in grado di decodificare diversi formati audio Surround e di trasformarli in suoni nella stanza. I diversi modelli di ricevitori AV sono diversi soprattutto per quanto riguarda il numero e la varietà di ingressi e uscite e formati multimediali supportati, la potenza dell'amplificatore, il numero di canali di altoparlanti e subwoofer supportati, le capacità di elaborazione e miglioramento del suono, la connessione di rete e la capacità di Internet e la possibilità di collegamento di supporti di memoria. |
Lettore CD | Un lettore CD è un lettore per CD audio. Molti dispositivi più moderni sono inoltre in grado di riprodurre altri formati come MP3, AAC e WMA. I lettori DVD e Blu-ray sono generalmente compatibili con le versioni precedenti e possono quindi essere utilizzati anche come lettori CD. I CD più recenti contengono il testo del CD. Queste informazioni aggiuntive sull'artista e i brani possono essere visualizzati da un lettore CD dotato di adeguata dotazione. La maggior parte dei lettori CD possono riprodurre anche CD dati misti. Alcuni lettori CD hanno problemi a riprodurre correttamente i CD protetti da copia. I recenti sviluppi hanno portato a lettori MP3 e DVD che, oltre alla riproduzione di CD, consentono anche la riproduzione di formati audio compressi. |
Sintonizzatore per radio standard e radio Internet | In generale, un sintonizzatore è la parte di ricezione in televisori o radio. Le stazioni trasmettono contemporaneamente segnali televisivi o radio, ma su frequenze diverse. Il sintonizzatore è a valle dell'ingresso dell'antenna e filtra il segnale desiderato. In questo modo, i sintonizzatori terminano la competenza. Il sintonizzatore viene quindi commutato a valle di un componente amplificatore. La combinazione di sintonizzatore e amplificatore è nota come ricevitore, il vero pezzo di ricezione radio. Molti ricevitori dispongono di un sintonizzatore radio. Se il sintonizzatore dispone anche di connessioni di rete e Internet, il dispositivo viene chiamato come sintonizzatore radio Internet. |
Ricevitore stereo | La società di elettronica statunitense Harman/Kardon ha lanciato nel 1954 il primo ricevitore al mondo con il festival D1000, che ha combinato amplificatore e sintonizzatore in un unico dispositivo. Si tratta di un ricevitore mono, cioè fornito di un solo canale audio. Il primo ricevitore stereo era del 1958, anche questo di Harman/Kardon. Il festival TA230 è stato il primo ricevitore che ha permesso di riprodurre il suono nella stanza. Oggi la stereofonia è ampiamente standard. Per vivere un'ottima atmosfera sonora stereofonica, è necessario soddisfare una serie di condizioni relative al posizionamento degli altoparlanti, alla posizione del ricevitore e alle dimensioni dell'ambiente. |
Mangia nastri e cassette | I moderni supporti di memoria digitali e i supporti di dati come CD, DVD o Blu-ray hanno da tempo soppiantato supporti audio analogici come dischi e cassette musicali. Ma molti appassionati di HiFi si giudano al suono dei supporti audio analogici. Inoltre, molte persone hanno ancora molti dischi e cassette musicali che vogliono continuare ad ascoltare. I moderni mangia nastri consentono di ottenere il meglio dalle cassette musicali. Tutti i mangia nastri dispongono delle funzioni standard di riproduzione, registrazione, arresto, avanzamento e ritorno, pausa, espulsione e sistema di arresto automatico all'estremità del nastro. A questo si aggiungono in genere un'uscita cuffie, un indicatore e un regolatore di uscita, un selettore a nastro (per nastri in ferro, cromo o metallo) e un'interrogazione delle linguette di protezione di registrazione sul lato superiore della cassetta. A seconda dell'uso previsto, della fascia di prezzo e dell'epoca, si possono trovare altri elementi e caratteristiche di equipaggiamento, come il timer di registrazione, l'arresto, la ricerca automatica, il sistema di inversione automatica, il repeat automatico, il controllo del nastro posteriore con un'ulteriore testina, il sistema di soppressione del rumore o un cassetto illuminato. |
Cosa bisogna fare per l'acquisto di moduli HiFi?
Adatto per l'uso
- Tipo di supporto audio e dati da riprodurre
- Comfort di utilizzo e possibilità del telecomando
- Dimensioni dei singoli componenti per una struttura significativa
- Numero di stanze in cui diffondere il suono
- Potenza assorbita e erogata
Le proprietà adatte
- Buona sintonizzazione tecnica e qualitativa dei componenti HiFi
- Funzioni dei singoli componenti HiFi
- Accessori di alta qualità (ad es. Cavo per altoparlanti)
- Contenuto di piombo: Senza piombo o con piombo
Il nostro consiglio pratico
Gli impianti Hi-Fi dispongono di numerose funzioni. Con i moduli HiFi potrete soddisfare le vostre esigenze individuali, in quanto con i moduli HiFi potrete assemblare il vostro impianto completo. Una porta USB integrata consente inoltre la riproduzione di file audio che si trovano su una memoria USB. Da un semplice televisore e da un impianto musicale, i moderni ricevitori AV rendono un vero e proprio home theatre. Un tale ricevitore prepara il suono in modo ottimale per lettori DVD, Blu-ray o MP3 e garantisce un circuito di segnale di immagine adatto per il suono in stereo o surround. Azione!
FAQ: Le domande più comuni sui moduli HiFi
Come si trova la combinazione adatta di componenti HiFi?
In primo luogo, naturalmente, l'utilizzo dipende dal tipo di componenti HiFi. Chi non possiede cassette musicali, naturalmente, non ha bisogno di un mangia nastri. Se sapete quali elementi di base avete bisogno per la vostra esperienza audio personale, potete ordinare facilmente tutti i componenti HiFi nel negozio online Conrad. Per ogni prodotto è disponibile una descrizione dettagliata del prodotto. Prestare attenzione all'equilibrio qualitativo durante la composizione. Il miglior lettore CD non serve a nulla se un amplificatore inferiore non è in grado di elaborare i segnali. Un primo indizio per lo standard di qualità dei componenti HiFi è naturalmente il prezzo. Inoltre, nel negozio online Conrad potrete anche scegliere i moduli HiFi adatti a ogni dispositivo.
Cosa fare se il risultato sonoro dei componenti HiFi non soddisfa le aspettative?
Il risultato del suono della riproduzione HiFi è dovuto circa per un terzo della qualità dei componenti e degli altoparlanti HiFi, un terzo della acustica spaziale e un terzo degli accessori. Se avete messo insieme i vostri componenti HiFi in modo utile, ma il suono non corrisponde alle vostre aspettative, dovreste prima osservare gli altri fattori: L'acustica della stanza dipende dalle dimensioni della stanza e dalla natura delle pareti, del pavimento e del soffitto. Ottimizzare la "sala d'ascolto" spostando alcuni mobili e stendendo una moquette può fare miracoli. Anche la distanza di ascolto è fondamentale. Testare altre posizioni delle casse acustiche. L'idoneità e le dimensioni corrette degli altoparlanti rispetto alla sala d'ascolto sono molto importanti. Niente è peggio di un altoparlante troppo piccolo in una grande stanza. Se queste misure non dovessero bastare, è possibile cambiare i vostri componenti HiFi nel negozio online Conrad.
Conclusione: Come acquistare i moduli HiFi adatti
Quando si selezionano i componenti HiFi, i supporti audio e dati da riprodurre sono fondamentali. Inoltre, si pone la questione di altre funzioni necessarie: Ricezione radio e televisiva, possibilità di rete e Internet. Le dimensioni della stanza determinano l'uscita di potenza di componenti HiFi e le dimensioni delle casse acustiche. La qualità dell'esperienza audio può essere valutata solo da voi stessi, perché l'impressione uditiva è tanto personale quanto il senso del gusto culinario. Ascoltate voi stessi e non lasciate che gli altri scelgano per voi. Non dare troppa importanza ai rapporti di prova, alle raccomandazioni e alle idee in diversi forum HiFi e riviste specializzate. Provate voi stessi l'esperienza audio e fate la vostra scelta.