Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Cose da sapere sul modellismo dei camion
Cosa contraddistingue un modello di camion?
Cosa sono i camion giocattolo?
Cosa sono i modelli di camion per principianti con controllo remoto?
Cosa contraddistingue i modellini di autocarri in kit da costruire?
Qual è il vantaggio degli autocarri verniciati in kit da costruire?
Cosa sono i kit risparmio dei modelli di camion?
I kit per autocarri di alta qualità sono disponibili anche come modelli finiti?
Quali sono i vantaggi di costruire i propri modelli di autocarri?
Quali sono le scale standard per i modelli di camion?
Quali telecomandi sono adatti per i modelli di camion?
Conclusioni
Cosa contraddistingue un modello di camion?
Proprio come le automobili, le navi o gli aerei, anche i camion vengono copiati come modelli. Questo ha il suo buon motivo. Solo pochissime persone sono in grado di prendere un camion da 40 tonnellate per un giro veloce intorno all'isolato a scopo di prova o solo per divertimento.
Oltre alla necessaria patente di guida, sono necessari molta esperienza, una visione d'insieme e anche il tatto e la sensibilità necessari per controllare un autocarro in modo sicuro. E questo è esattamente ciò che affascina i costruttori di modelli per questi veicoli.
Dopo tutto, proprio come i loro grandi modelli, i modellini telecomandati hanno bisogno di molta pratica e tatto se un trattore con rimorchio deve essere manovrato all'indietro in un'area di parcheggio su un percorso. Questo può essere confermato da chiunque abbia mai avuto il permesso di guidare un modellino di autocarro durante i giorni di costruzione del modellino ed era quasi disperato quando faceva retromarcia. Perché più velocemente di quanto pensiate di aver manovrato voi stessi in una situazione quasi senza speranza, dalla quale solo un professionista può cavarsela.
Ma non solo guidare un modello di autocarro è una sfida. Per molti modellisti, oltre alla funzionalità, è molto importante il design fedele all'originale del modello e naturalmente la funzionalità. Che bello che i modelli di autocarri siano disponibili in un'ampia varietà di design.
Camion da sogno nero opaco in scala 1:14.
Cosa sono i camion giocattolo?
Camion per bambini per il divertimento nel recinto con la sabbia.
La maggior parte degli appassionati di modellini di camion hanno ricevuto i loro primi modelli in giovane età e hanno avuto il loro vero piacere.
Anche oggi vengono offerti modelli di camion adatti ai bambini, che sono molto dettagliati e dispongono di alcune funzionalità, come ad esempio il ribaltamento della superficie di carico.
Anche se questi modelli sono principalmente destinati all'uso nel parco giochi o nella sabbiera, i costruttori di modelli più esperti sono lieti di dotare questi modelli di azionamenti elettrici e funzioni di controllo a distanza.
Nei portali video pertinenti si trovano numerosi esempi di come la funzione di guida e di sterzo vengono adattati ai modelli di veicoli a basso costo.
Tuttavia, non bisogna nasconderlo, questa conversione richiede un po' di abilità artigianale, un'officina di modellismo ben attrezzata e una buona dose di creatività per soluzioni intelligenti.
Tuttavia, i risultati di una tale operazione di conversione possono essere visti in ogni caso.
Cosa sono i modelli di camion per principianti con controllo remoto?
Il prossimo passo evolutivo nei modelli di autocarri è rappresentato dai modelli telecomandati per principianti. I modelli di autocarro escono dalla confezione pronti per la guida, in modo che solo la batteria di guida deve essere caricata e le batterie inserite nel trasmettitore del telecomando.
Questi modelli si concentrano sul divertimento del gioco e della guida, che può anche ispirare i genitori che hanno un cuore giovane. Questo è il motivo per cui in questo settore non sono disponibili solo modelli di camion telecomandati.
Le pale gommate, gli escavatori, le gru, i carrelli elevatori e altri veicoli speciali e per cantieri consentono un'attività di costruzione massiccia con movimenti di terra ampi e un ampio traffico di veicoli da cantiere sul grande cantiere nella fossa di sabbia.
Cosa contraddistingue i modellini di autocarri in kit da costruire?
Chiunque decida di scegliere un kit di alta qualità per il suo nuovo modello di autocarro dovrebbe considerare alcuni punti importanti. Ma ci sono anche molti vantaggi di cui può usufruire.
Il modellismo al meglio
Tutte le parti di un assemblaggio sono accuratamente confezionate in sacchettini.
Con un kit per modellini di autocarri, il modellista che si diverte ancora molto ad avvitare e ad assemblare si guadagna da vivere.
Perché con un modello di kit per camion, il futuro proprietario del camion riceve un gran numero di viti, alberi, cuscinetti, angoli, ingranaggi e piccole parti da cui può costruire il camion desiderato a suo piacimento.
Anche se a prima vista può sembrare spaventoso il numero di parti necessarie per un modello di autocarro di alta qualità, la costruzione sistematica è facile da gestire.
A condizione che si seguano meticolosamente le istruzioni di montaggio, che sono davvero esemplari, ad esempio come quelle dell'azienda Tamiya.
Una buona guida alla costruzione è importante
Prima di scegliere un modello di kit di costruzione, è necessario dare un'occhiata critica alle istruzioni di montaggio.
Se nel piano di costruzione le viti e le piccole parti sono mostrate in dimensioni reali, è possibile capire molto rapidamente se le parti corrette vengono utilizzate per la fase di montaggio corrente.
Inoltre, se un disegno dettagliato mostra esattamente dove deve essere avvitato il componente, non c'è più nulla che vada storto durante il montaggio del veicolo.
La pianta mostra esattamente dove deve essere montato ciò che deve essere montato.
Strumenti precisi facilitano il lavoro
Un buon utensile è molto importante per il montaggio di un kit di montaggio.
Chi vuole costruire un kit di camion dovrebbe anche dare un'occhiata critica alla cassetta degli attrezzi.
Perché per il montaggio del kit di montaggio è vantaggioso disporre di cacciaviti e chiavi a bussola di alta qualità.
L'utilizzo di chiavi a brugola di bassa qualità o di utensili non idonei comporta il rischio di danneggiare le viti durante il montaggio.
Un paio di euro per un kit di chiavi a bussola o cacciaviti è denaro ben speso e i lavori di avvitamento sono molto più facili da eseguire.
La struttura crea una comprensione tecnica
Chiunque abbia mai montato un differenziale a ingranaggi conici o inserito una forcella del cambio in un cambio a 3 velocità, capirà letteralmente come funziona la tecnologia che sta dietro a tutto questo.
Questa conoscenza tecnica di base è estremamente utile in caso di guasti o malfunzionamenti del modello di camion. Solo chi sa esattamente come funziona una meccanica o un azionamento, infatti, sarà anche in grado di trovare guasti e di eseguire riparazioni.
Oltre alla comprensione meccanica, i modellini di autocarri a trazione elettrica con il loro controllo a distanza, la tecnologia della luce e del suono hanno anche bisogno di una solida conoscenza di base nel campo dell'elettronica e dell'ingegneria elettrica.
Chi assembla una trasmissione in questo modo impara come funziona.
La creatività è necessaria
Anche il più semplice design dell'aerografo fa un grande effetto.
Così come si devono seguire meticolosamente le istruzioni di montaggio quando si assembla il camion, si ha altrettanta libertà creativa quando si tratta del design del colore del modello finito.
A seconda del gusto e delle possibilità tecniche, la calotta della cabina può essere verniciata in modo uniforme in un colore o si può scegliere un'elaborata verniciatura multicolore.
Gli esperti di talento hanno reso i loro veicoli modello vere opere d'arte anche grazie alle verniciature con l'aerografo.
Ma non è necessario essere per forza un artista. Anche i design più semplici dell'aerografo con transizioni di colore facili da realizzare fanno di un camion modulare standard un grande pezzo unico con una garanzia accattivante.
Varietà di rimorchi
Così come le motrici, anche i rimorchi hanno molteplici scopi. A seconda del carico, possono essere agganciati al trattore rimorchi a cassone, container, cisterne e teloni o anche cassoni bassi e ribaltabili.
A proposito: solo in combinazione con un semirimorchio le manovre e il parcheggio con un modello di autocarro diventano una vera e propria sfida.
Con la necessaria illuminazione del rimorchio ed eventuali funzioni speciali, come i supporti del rimorchio regolabili elettricamente o la funzione di ribaltamento del cassone di carico, un'unità motrice diventa un interessante autotreno.
Qual è il vantaggio degli autocarri verniciati in kit da costruire?
Le parti di colore blu sono state rifinite con lacca metallica.
Poiché la gestione di pistole a spruzzo e bombolette di vernice non è necessariamente una questione di tutti, la società Tamiya ha dato risposta e offre ora anche kit di montaggio per modellini, che includono già una cabina di guida verniciata.
Tuttavia, non si tratta solo di applicare vernice colorata alle parti stampate a iniezione in plastica bianca. Già durante la produzione dei pezzi stampati ad iniezione viene utilizzato del granulato colorato, in modo che la plastica bianca non sia immediatamente visibile sui bordi tagliati.
I pezzi stampati ad iniezione colorati vengono infine rifiniti dal produttore con una lacca lucida applicata a regola d'arte all'esterno, visibile in seguito.
Solo le parti di montaggio della carrozzeria devono essere ancora verniciate, se necessario. A tale scopo, è sufficiente posizionare la griglia su un pezzo di cartone e spruzzarla con una bomboletta spray. Questa semplice fase di lavoro consente anche ai costruttori di modelli meno esperti di lavorare senza problemi quando la vernice viene utilizzata in modo economico.
Cosa sono i kit risparmio dei modelli di camion?
I modellisti che hanno già un telecomando di alta qualità, alcune batterie di azionamento e un buon caricabatterie non saranno interessati a un set economico. Ma se non si possiede nulla del genere, i set economici dei modellini di camion sono sicuramente una cosa interessante in termini di prezzo.
Perché i set economici contengono tutti i componenti necessari per mettere sulle ruote un autocarro RC di alta qualità, comprese le funzioni speciali. Si distinguono due varianti, che possono variare leggermente in dotazione, ma che in linea di principio includono i seguenti componenti:
Kit risparmio Eco
Il kit risparmio Eco include:
- Motrice in kit da costruire
- Trasmettitore e ricevitore per controllo a distanza
- Servi e Regolatore di velocità
- Unità luminosa a LED
- Kit cuscinetti a sfera
- Batteria di guida
- Caricabatterie per batteria di guida
Kit risparmio Deluxe
Il kit di risparmio Deluxe comprende:
- Motrice in kit da costruire
- Kit rimorchio
- Trasmettitore e ricevitore per controllo a distanza
- Servi
- Unità multifunzione per luce, suono, vibrazione e funzione di guida
- Kit cuscinetti a sfera
- Batteria di guida
- Caricabatterie per batteria di guida
Sono disponibili camion in kit da costruire di alta qualità anche come modelli finiti?
La maggior parte dei costruttori di modellini che vogliono acquistare un modello di autocarro telecomandato attribuiscono grande importanza all'automontaggio. Per tutti coloro che non hanno né il tempo né la possibilità di assemblare un modello da soli, Tamiya offre la serie XB-Truck. Questi modelli di autocarri sono kit di autocarri standard che vengono assemblati professionalmente dal produttore. Attualmente sono disponibili due camion come modelli già costruiti:
MB Actros 3363
Grand Hauler
I modelli già montati sono disponibili solo nei negozi Conrad
Poiché questi preziosi modelli potrebbero essere facilmente danneggiati tramite la spedizione regolare dei pacchi, non vengono offerti neanche nel negozio online di Conrad Electronic.
Tuttavia, è possibile che un modello finito sia consegnato in una filiale di Conrad Electronic. Il trasporto affidabile dal produttore alla filiale viene quindi effettuato da un'azienda di spedizione, che confeziona il modello sicuro per il trasporto e che consegna su un pallet senza danni all'interno della filiale. Da lì, il proprietario può prendere personalmente il suo modello già montato. Se necessario, è possibile controllare tutti gli altri dettagli, nonché i prezzi attuali per i modelli costruiti con i rivenditori specializzati del negozio.
Quale vantaggio offre l'auto-costruzione dei modelli di camion?
L'utilizzo di componenti finiti complessi semplifica l'auto-costruzione.
A differenza dell'assemblaggio di un modello in kit, l'autocostruzione di modelli di autocarri richiede una vasta competenza e molti anni di esperienza nella lavorazione dei metalli. Naturalmente devono essere disponibili anche i locali e le macchine necessari.
Perché, a differenza di un modello di kit da costruzione che può essere montato senza problemi sul tavolo da cucina, per la costruzione di un camion costruito autonomamente è necessario un'officina ben attrezzata. Ma se si decide di costruire un modello da soli, si avrà un modello assolutamente unico che rimarrà unico nel panorama della costruzione di modelli.
Per facilitare l'auto-costruzione, in caso di parti difficili da realizzare, come ad esempio azionamenti, assi e parti di telaio, nonché in caso di pneumatici o cerchioni, si possono utilizzare pezzi finiti della produzione in serie. Ciò consente di risparmiare tempo e il costruttore del modello può concentrarsi sulle altre parti da realizzare.
Ma anche nel settore degli accessori per motrici e accessori per rimorchi, ci sono molte piccole parti aggiuntive che rendono la vita molto più facile per il fai-da-te. Oppure potete utilizzare l'ampia gamma di accessori per migliorare ulteriormente l'aspetto e la funzionalità del vostro modello di autocarro esistente.
Quali sono le scale standard per i modelli di camion?
Per i camion giocattolo le scale degli standard utilizzati è molto ampia. La gamma va dai modelli in scala 1:87, che possono essere utilizzati anche su un impianto ferroviario modello con la traccia H0, fino ai modelli più grandi in scala 1:16.
Nel campo dei modelli di autocarri entry-level telecomandati, la gamma o la varietà di offerte non è altrettanto ampia. Ciò non sorprende, poiché i modelli di camion telecomandati in scala 1/87 sono più adatti agli specialisti che ai principianti.
Nel campo dei modelli di kit di alta qualità, i produttori hanno stabilito la scala 1:14. In questo ordine di grandezza, i modelli sono abbastanza grandi da poter lavorare in modo pulito e senza che siano troppo ingombranti o troppo pesanti. Inoltre, la scala uniforme ha il grande vantaggio di poter combinare facilmente componenti singoli di diversi produttori.
I modelli di camion sono disponibili nelle più diverse dimensioni.
Quali telecomandi sono adatti per i modelli di camion
Un telecomando a 6 canali è sufficiente per le funzioni di guida, sterzo e speciali.
In linea di principio, per la funzione di guida e sterzo è sufficiente un semplice sistema di controllo remoto radio a 2 canali. Ma nella maggior parte dei casi, i modelli di camion dispongono di ulteriori funzioni aggiuntive, che devono essere controllate anche via radio.
C'è il cambio manuale o la ralla, ognuno dei quali è azionato meccanicamente da un proprio servo. Un semplice telecomando a 2 canali non è più sufficiente.
È meglio utilizzare un sistema di controllo remoto radio a 4 o 6 canali, che mette a disposizione i comandi necessari sul trasmettitore.
In pratica, i trasmettitori a pulpito o palmari si sono dimostrati ideali per lavorare nell'intervallo di frequenza da 2,4 GHz. Naturalmente è possibile utilizzare anche i vecchi telecomandi da 40 MHz, se i lunghi fili dell'antenna del ricevitore non disturbano in modo significativo l'aspetto del modello. Le antenne corte di un ricevitore da 2,4 GHz possono essere facilmente nascoste.
Tuttavia, durante l'installazione del ricevitore è necessario tenere presente che le parti in carbonio o in metallo hanno un effetto schermante, in quanto il segnale del trasmettitore a onda corta può penetrare senza problemi solo in parti in plastica. Tuttavia, poiché i conducenti di modellini non lasciano mai i loro modelli molto lontani, il collegamento radio non rappresenta un problema così grande, come ad esempio per i modellini aerei, anche in condizioni di ricezione sfavorevoli.
Il nostro consiglio pratico: Per poter utilizzare una varietà di funzioni di commutazione anche con un semplice telecomando a 4 canali, alcuni produttori offrono moduli multifunzionali. Con l'aiuto dei due joystick sul trasmettitore, è possibile realizzare o eseguire un'ampia varietà di funzioni di commutazione.
Tuttavia, molti conducenti di autocarri preferiscono controllare le funzioni speciali tramite l'interruttore a levetta sul trasmettitore, in quanto è molto più chiaro. In questo caso si consiglia un telecomando di alta qualità, in cui le posizioni degli interruttori a levetta possono essere assegnate o assegnate ai segnali delle leve di comando tramite mixer interni o assegnamenti di encoder/canali.
Conclusioni
A differenza dei modelli jet, degli elicotteri RC, dei motoscafi o delle auto da corsa, il battito cardiaco quando si guida un modellino di autocarro telecomandato ha più probabilità di trovarsi nella gamma di pulsazioni a riposo. Ma è proprio questo modo di lavorare in tranquillità con un camion che è volutamente desiderato. Perché con un camion RC non si tratta di velocità massima o di pura adrenalina. Si tratta piuttosto della riproduzione fedele all'originale di un interessante modello e del comportamento del veicolo fedele all'originale.
E tutti coloro che lo hanno già vissuto possono solo confermarlo: È già molto impressionante se il "motore diesel virtuale" del modello di camion viene attivato acusticamente tramite comando a distanza. A tale scopo, il suono tipico del motore di avviamento viene riprodotto in modo assolutamente fedele all'originale da un altoparlante nascosto.
La cabina, che si avvolge allo stesso tempo con i suoi specchietti vibranti, completa l'ingegnosa illusione dell'avviamento del motore in modo perfetto. Quando il cilindro a 6 cilindri con un'elevata capacità di sollevamento si muove in modo soddisfacente davanti a sé, sembra che le innumerevoli lampade dell'illuminazione del camion siano come una mano magica. Il freno pneumatico simulato rilascia le ruote e lentamente il treno di carico completo si muove con un regime motore in costante aumento. Prima di passare alla marcia successiva, la fanfara del camion suona ancora brevemente e il conducente con il suo carico è già in viaggio verso l'autostrada.