Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Cose da sapere sugli interruttori a levetta e a bilanciere
Cosa sono gli interruttori a levetta e a bilanciere?
Quali sono le differenze tra interruttori a levetta e a bilanciere?
Con quali collegamenti elettrici è possibile installare l'interruttore a bilanciere?
Cosa dovri sapere sugli interruttori a levetta e a bilanciere?
FAQ - domande frequenti sugli interruttori a levetta e a bilanciere
Cosa sono gli interruttori a levetta e a bilanciere?
Gli interruttori aprono o chiudono un collegamento elettrico tra una fonte di tensione e un'utenza elettrica e garantiscono uno stato di commutazione permanente fino al successivo processo di commutazione. In questo modo la struttura di questi interruttori garantisce che i contatti di commutazione sotto tensione siano separati dai comandi esterni. Il processo di commutazione viene attivato dalla mano dell'uomo.
Quali sono le differenze tra interruttori a levetta e a bilanciere?
Interruttori a levetta
L'attuatore dell'interruttore a levetta è una leva estratta dall'alloggiamento dell'interruttore in diverse forme geometriche per un azionamento semplice e rapido. La leva è montata in modo da essere separata dal contatto di commutazione sotto tensione nell'alloggiamento dell'interruttore per la persona che effettua il cambio. Con il cambio della leva i contatti elettrici nell'interruttore vengono collegati e separati in modo affidabile. Con la forza della molla, la leva del cambio rimane in una posizione definita o viene ripristinata nella posizione iniziale. Gli interruttori a levetta devono quindi essere distinti in base alle varianti permanenti e momentanei. Sono disponibili con diverse posizioni di commutazione, con fermi e con elementi di sicurezza parzialmente bloccabili contro la commutazione accidentale. Le posizioni di commutazione sono disponibili come criteri di selezione nel menu del nostro negozio online.
Gli interruttori a levetta possono essere selezionati in base a categorie come forma, colore e (per modelli illuminati) colori dell'illuminazione, varianti di collegamento, correnti e tensioni di commutazione, posizioni di commutazione e materiale o funzionalità della leva.
Gli interruttori a levetta sono disponibili nei tipi di protezione IP20 (protezione da corpi estranei solidi e accesso con le dita) fino a IP68 (antipolvere, protezione completa contro il contatto e protezione da immersione permanente).
Interruttore a bilanciere
L'elemento di azionamento dell'interruttore a bilanciere è un bilanciere solitamente concavo o convesso che aziona i contatti elettrici, spesso tramite trasmissione di potenza tramite altri componenti meccanici come leve, perni o molle.
Dopo aver raggiunto la posizione di commutazione, il bilanciere viene fissato con forza della molla o riportato nella posizione di commutazione dell'uscita. Di conseguenza, nella categoria degli interruttori a bilanciere si distingue per i modelli permanenti e momentanei. Come caratteristica speciale si possono citare gli interruttori con posizioni centrali fisse, che possono commutare da questa posizione centrale in entrambe le direzioni come operazioni permanenti o momentanee o miste. Le diverse posizioni di commutazione si trovano come criteri di selezione nel menu del negozio.
Gli interruttori a bilanciere occupano meno spazio nell'ambiente di azionamento, in quanto sporgono solo a bassa altezza dai pannelli frontali o dalle superfici del dispositivo. Sono spesso illuminati e/o stampati in modo funzionale. Molti modelli sono disponibili in versioni a più poli.
Nel negozio online di Conrad è possibile selezionare gli interruttori a bilanciere per correnti di commutazione e tensione. Altre categorie selezionabili sono le varianti di collegamento, il colore dell'alloggiamento, del pulsante e della luce, il tipo di illuminazione, le posizioni degli interruttori disponibili e i motivi di stampa.
La maggior parte dei modelli di interruttori a bilanciere soddisfano il tipo di protezione IP40 (protetto contro l'accesso con un filo). Il grado di protezione più elevato è IP67 (a prova di polvere e protezione completa dal contatto e dalla protezione contro l'immersione temporanea). Il tipo di protezione ottenibile può variare in alcuni casi con la posizione di montaggio.
Con quali collegamenti elettrici è possibile installare l'interruttore a bilanciere?
In Conrad sono disponibili le seguenti varianti per il collegamento elettrico:
- Spina piatta per capicorda / faston con larghezza standard da 2,8 a 4,8 fino a 6,3 mm
- Collegamenti a saldare, come occhiello a saldare, per il collegamento permanente con le estremità dei cavi
- Pin a saldare, anche angolati, per la saldatura su piastre di montaggio o conduttori
- Collegamenti stampati per la saldatura su circuiti stampati in griglie standard
- Collegamenti rapidi (snap-in) in corrispondenti parti o aperture del dispositivo, in modo da poter montare o sostituire l'interruttore senza utensili
- Collegamenti a vite per il collegamento con occhielli o fascette per cavi o estremità di cavi stagnati o conduttori a un filo in occhielli a vite
- Estremità cavo aperte, che sono realizzate dall'alloggiamento dell'interruttore e possono essere saldate o avvitate
Cosa dovrei sapere sugli interruttori a levetta e a bilanciere?
L'offerta di Conrad vi offre una vasta gamma di interruttori a bilanciere e a inclinazione di alta qualità, con i quali potrete risolvere tutte le attività di commutazione in ambito professionale e domestico.
Con i relativi accessori è possibile ampliare gli interruttori a levetta e a bilanciere con caratteristiche di sicurezza e funzioni aggiuntive: Cappucci colorati per tasti, etichette speciali, cappucci di protezione per fori per chiavi, pezzi ciechi, telai da incasso, aperture e molto altro ancora. In qualità di utente professionale, sarete in grado di soddisfare anche le complesse esigenze di commutazione e sicurezza dell'operatore, nonché le esigenze di progettazione dei vostri clienti.
Gli interruttori a levetta e a bilanciere e gli accessori adatti sono in parte disponibili in convenienti confezioni industriali.
Durante la produzione di interruttori a bilanciere e a levetta devono essere rispettati i valori limite di sostanze pericolose per la salute e pericolose per l'ambiente. La denominazione RoHS viene offerta come opzione di selezione nel menu del negozio professionale Conrad.
FAQ - domande frequenti sugli interruttori a levetta e a bilanciere
Quali informazioni sulla sicurezza devono essere osservate?
- Gli interruttori a levetta e a bilanciere collegati alla rete da 230 volt possono essere installati solo da personale specializzato.
- L'apertura non autorizzata e le riparazioni errate di dispositivi dotati di interruttori a bilanciere/levetta possono causare gravi pericoli per l'utente. Inoltre, una garanzia ancora esistente può estinguersi se persone non autorizzate effettuano riparazioni. Utilizzate il supporto e la documentazione del produttore.
- Il fissaggio e l'allentamento dell'alloggiamento dell'interruttore devono essere effettuati solo con attrezzi adatti per non danneggiare i dispositivi di fissaggio e l'alloggiamento.
- Per gli interruttori sono disponibili per il download le schede tecniche dei produttori. Utilizzate queste informazioni per avere una conoscenza professionale prima di utilizzare o sostituire un interruttore durante la pianificazione di un impianto elettrico.
- In caso di guasto, gli interruttori devono essere immediatamente disinseriti e non devono essere utilizzati.
- Gli interruttori difettosi vanno smaltiti ai punti di raccolta pubblici delle comunità locali. È vietato smaltirli come rifiuti domestici.
Che durata hanno gli interruttori a levetta/a bilanciere?
Il numero di cicli di commutazione và da 50.000 a 1.000.000, se i criteri di utilizzo sono soddisfatti secondo la scheda tecnica.
Come è possibile riconoscere i difetti degli interruttori a bilanciere a levetta?
- L'usura e il sovraccarico portano alla formazione di un arco durante l'apertura dei contatti di commutazione, che provoca la bruciatura dei contatti nell'interruttore. Questa bruciatura di contatto può essere avvertita dall'odore e può portare a resistenze di transizione crescenti dei contatti fino al loro completo guasto.
- L'usura dei meccanismi di ribaltamento, di oscillazione o di bloccaggio comporta una tenuta inaffidabile delle posizioni di commutazione. Se non è più possibile attivare o mantenere la posizione di commutazione, l'interruttore deve essere sostituito.
- In ambienti tecnici altamente vibranti, ad esempio in auto o macchine con sbilanciamento (compattatore a pavimento), i fissaggi dei cavi e delle spine possono allentarsi, causando il guasto dell'impianto elettrico dietro l'unità di commutazione.
- Le leve in plastica sugli interruttori a levetta possono annullare il rischio in caso di sollecitazione meccanica eccessiva.