Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Cose da sapere sul tema foto e video
Le foto e i video rendono i momenti più belli indimenticabili e catturate i vostri ricordi. Naturalmente, i principianti, i fotografi amatoriali ambiziosi e i professionisti hanno esigenze molto diverse per le fotocamere. L'offerta è sufficientemente varia. Le fotocamere sono notevolmente diverse in termini di prestazioni, funzionamento, design e prezzo. Come aiuto per la selezione dall'ampia gamma Conrad, offriamo una panoramica dei principali tipi di fotocamera: Fotocamera compatta, fotocamera bridge, fotocamera con obiettivi intercambiabili e fotocamera reflex (DSLR).
Quali dispositivi video e foto sono disponibili?
La nostra gamma di fotocamere digitali e videocamere
Cosa è necessario fare attenzione quando si acquistano gli accessori per foto e video?
Accessori per foto e video - la vasta scelta di Conrad
FAQ: Le domande più comuni nel settore foto e video
Conclusione: Come acquistare l'attrezzatura fotografica e video adatta
Quali dispositivi video e foto sono disponibili?
Action Cam | Una Action Cam è una piccola videocamera digitale per la registrazione mobile di immagini in movimento. Le action cam non devono essere protette contro gli influssi ambientali, come ad esempio urti, umidità, polvere e temperature elevate o basse. Le action cam possono essere utilizzate in condizioni climatiche difficili, con velocità del vento elevate o in parte anche sott'acqua. Sono facili da fissare a diversi oggetti e vengono quindi utilizzati, ad esempio, da ciclisti, sciatori, surfisti, paracadutisti, subacquei o sportivi estremi, in modo che durante le riprese abbiano entrambe le mani libere per l'esercizio delle loro attività. |
Cornici e album | Le cornici digitali sono sempre molto popolari. Si tratta di display a cristalli liquidi sotto forma di cornice fotografica, che possono salvare e rappresentare immagini digitali indipendentemente da un computer. Per lo scambio di dati sono dotati di porta USB, lettore di schede di memoria o altri collegamenti. Il negozio online Conrad offre anche una buona scelta di album fotografici tradizionali, custodie fotografiche e album a spirale. |
Flash | I flash garantiscono con un lampo di luce la necessaria illuminazione dell'oggetto al momento della registrazione o dello scatto. Un'illuminazione breve e luminosa è sufficiente in fotografia a causa dei tempi di esposizione relativamente brevi. A tale scopo, il tempo in cui il flash viene attivato e riflesso dall'oggetto deve essere sincronizzato con il tempo di scatto della fotocamera. Grazie ai diversi metodi di flash è possibile ottenere diversi effetti e stati d'animo nella foto. Un importante criterio per i flash è il colore della luce. La maggior parte dei flash attuali emettono una luce bianca neutra da 5.500 a 6.500 kelvin. Possono quindi essere facilmente combinati con la luce del sole. |
Videocamere | Una videocamera è una camera con videoregistratore integrato. A partire dalla metà degli anni '90, la tecnologia analogica è stata soppiantata da formati di registrazione digitali sia professionali che amatoriali. Il sistema attualmente più comune è DV, ma esistono anche MicroMV e Digital8. DV si distingue rispetto alla registrazione analogica grazie alla copia senza perdite, alle possibilità di taglio o di editing più semplici e precise e a una qualità dell'immagine notevolmente maggiore. Dal 2004 circa è disponibile sul mercato un nuovo tipo di videocamere, che funziona con il formato di compressione MPEG2 e registra i dati, oltre che sulle cassette DV, anche su supporti senza nastro. Come altro formato si aggiunge a partire dal 2007 AVCHD, che funziona con una compressione ancora più forte secondo MPEG-4, offrendo così dimensioni di file più piccole con la stessa qualità dell'immagine di MPEG-2. I supporti utilizzati per la registrazione sono tipicamente DVD riscrivibili, micro driver intercambiabili, dischi rigidi integrati o schede di memoria. Il vantaggio dei nuovi formati è che supportano l'HD, mentre il DV no. |
Dashcam | Le dashcam sono videocamere, che sono principalmente montate sul cruscotto o sul parabrezza di un veicolo e che registrano continuamente durante la guida. Come materiale di fissaggio vengono spesso utilizzati supporti a ventosa o pad adesivi. Con una dashcam, a differenza dei tradizionali sistemi di registrazione video, le registrazioni vengono salvate in modo continuo in un loop digitale. Al termine di un periodo di tempo programmabile o al raggiungimento del limite di memoria del supporto di memoria, le registrazioni precedenti vengono sovrascritte (registrazione loop). Molte dashcam dispongono di un sensore di accelerazione che, in caso di incidente, rileva il video corrente con una protezione da scrittura. In questo modo si garantisce che il video non venga sovrascritto. Alcune dashcam dispongono di un ricevitore GPS integrato. |
Fotocamere reflex digitali | Nelle fotocamere reflex si trova uno specchio pieghevole tra l'obiettivo e il piano dell'immagine. L'immagine viene visualizzata lateralmente prima della registrazione su un disco opaco generalmente orizzontale. Le fotocamere SLR digitali sono molto simili alle loro controparti analogiche in termini di costruzione meccanica, ma invece della pellicola, ospitano un sensore di immagine. Il vantaggio principale delle fotocamere reflex digitali rispetto ai loro predecessori che lavorano con la pellicola è la disponibilità diretta dei dati dell'immagine. Grazie al display integrato è possibile visualizzare immediatamente le foto. |
Fotocamere digitali | Le fotocamere digitali utilizzano un supporto di memorizzazione digitale come supporto di registrazione invece di un film. L'immagine viene digitalizzata in precedenza tramite un convertitore di immagini elettronico. Le fotocamere digitali hanno risoluzioni sempre più elevate: Molti raggiungono 24 milioni di pixel, alcuni addirittura 41 milioni di pixel. Molte fotocamere digitali hanno la possibilità di registrare film anche a risoluzioni elevate (HDTV, Ultra HD) con audio o di emettere i segnali digitali senza memorizzazione nella cache direttamente su un'interfaccia corrispondente. In questo modo possono essere utilizzati anche come webcam. |
Macchine fotografiche usa e getta | Le macchine fotografiche usa e getta sono semplici macchine fotografiche a mirino in cui la pellicola non può essere normalmente cambiata. Vengono consegnate intere al laboratorio fotografico, dove si apre la macchina fotografica e si sviluppa la pellicola inserita. |
Fotocamera istantanea | Le fotocamere istantanee sviluppano la pellicola di carta subito dopo lo scatto e la scartano come immagine finale. Per permettere lo sviluppo istantaneo, una macchina fotografica istantanea è caricata con una pila di fogli di carta al posto della pellicola normale, il cui strato sensibile alla luce è lo stesso della pellicola negativa. Con il materiale fotografico, le sostanze chimiche necessarie sono contenute in una pasta per sviluppare l'immagine. Quando si estrae l'unità di immagine, le sostanze chimiche vengono distribuite tra negativo e positivo e trasportate in bianco e nero particelle d'argento, in pellicole a colori, sostanze coloranti che vengono conservate in modo positivo. |
La nostra gamma di fotocamere digitali e videocamere
Fotocamere con obiettivi intercambiabili
Combinate il meglio di due mondi. Attrezzatura di alta qualità con lenti intercambiabili in una compattezza ingegnosa.
Fotocamere bridge
Un obiettivo fisso con un'ampia gamma di lunghezze focali contraddistingue queste telecamere Superzoom.
DSLR
Fotografate con la classe premium tra le fotocamere digitali e utilizzatela per registrazioni creative e professionali.
Fotocamere per lo sport
Fotocamere per sport, azione e outdoor con grande risoluzione e formato ridotto per un utilizzo illimitato.
Fotocamere compatte
Piccola, leggera e semplice - il compagno ideale per la vita quotidiana.
Videocamere digitali
Non è mai stato così facile realizzare, riprodurre, elaborare e archiviare registrazioni di alta qualità.
Il nostro consiglio pratico: Il mito dei megapixel
Megapixel: L'idea che una camera con un elevato numero di megapixel possa ottenere un'immagine migliore non è sempre vera. Con lo stesso numero di megapixel, la qualità delle due immagini è spesso completamente diversa, in quanto dipende principalmente dall'obiettivo. Le moderne fotocamere digitali hanno fino a 41 megapixel. Tuttavia, più pixel non vuol dire automaticamente un risultato migliore. Per le fotocamere digitali compatte con un piccolo chip d'immagine, la mania dei pixel è piuttosto negativa. L'alto numero di pixel aumenta il rumore dell'immagine e le informazioni di colore e luminosità si confondono. Dei singoli punti colorati appaiono poi in aree monocromatiche.
Cosa è necessario fare attenzione quando si acquistano gli accessori per foto e video?
Adatto per l'uso
- Campo di applicazione
- Analogico o digitale
- Resistenza agli urti, tenuta all'acqua o alla polvere
- Qualità dell'immagine
- Possibilità di montaggio
- Comfort di utilizzo
- Espandibilità
Le proprietà adatte
- Risoluzione
- Lunghezza focale
- Sensore
- Zoom
- Obiettivi
- Accessori
- Potenza della batteria
- Compatibilità con il PC domestico
Accessori fotografici o video - la vasta scelta di Conrad
Per adattarsi alla vostra fotocamera, qui troverete un'ampia scelta di accessori:
Obiettivi per fotocamere
Obiettivi Canon
Teleobiettivi
Obiettivo grandangolari
Obiettivi MFT
Obiettivi Macro
Cavalletti
Treppiedi
Cavalletti monopiede
Cavalletti Cullmann
Mini stativi
Cavalletti a tre gambe
Schede SD
Schede SD da 64 GB
Schede SD da 128 GB
Schede SD da 32 GB
Schede SDXC
Schede SD da 16 GB
Schede MicroSD
Schede MicroSD da 128 GB
Schede MicroSD da 32 GB
Schede MicroSD da 64 GB
Schede microSDHC
Schede MicroSD da 256 GB
FAQ: Le domande più comuni nel settore foto e video
Preferite una normale fotocamera digitale o una fotocamera di sistema?
Le fotocamere digitali sono maneggevoli e piccole. I modelli con obiettivo zoom sono adatti a qualsiasi situazione di registrazione. Ideal per principianti, in viaggio e per le feste di famiglia. La fotocamera di sistema è invece lo strumento per fotografi e professionisti ambiziosi. Le vostre lenti possono essere cambiate. Un grande vantaggio, in quanto gli obiettivi con lunghezza focale fissa garantiscono una maggiore qualità dell'immagine. Per l'uso normale, tuttavia, è sufficiente una normale fotocamera digitale. Per esigenze più elevate, invece, la fotocamera di sistema è la scelta giusta.
Preferite una fotocamera analogica o digitale?
Molte persone sono abituate a un mirino durante la fotografia. Il mirino da vedere ha un importante vantaggio: Mostra l'immagine in modo chiaro e chiaro, anche quando il sole splende. Diverso dal monitor, sul quale l'immagine è difficilmente visibile alla luce del sole. Il mirino ottico presenta un grave svantaggio: Nelle fotocamere compatte, il ritaglio non corrisponde all'immagine reale. Fino a un terzo è accanto al mirino. Per i primi piani, non è assolutamente necessario. Anche al crepuscolo il mirino ottico non porta nulla. Scegliete quindi una fotocamera con un buon mirino elettronico o ancora meglio una fotocamera reflex, se volete rendere il ritaglio esatto anche quando state registrando. I mirino delle fotocamere reflex sono migliori, in quanto mostrano la sezione dell'immagine che la fotocamera sta effettivamente registrando.
Cosa guardare quando si sceglie la batteria?
Le fotocamere compatte spesso hanno classe. Alcune sono piccole e chic. Questo ha uno svantaggio: Lavorate con batterie speciali. Le celle di memoria personalizzate sono costose e non acquistabili ovunque. Se la carica finisce in vacanza, la sessione fotografica è terminata. Le batterie standard dei tipi stilo (AA) e ministilo (AAA) sono invece molto più economiche. Inoltre, sono disponibili in tutto il mondo.
Scegliete quindi una camera con batterie standard, se viaggiate molto. Le camere con batterie standard funzionano anche con batterie usa e getta in caso di necessità.
Conclusione: Come acquistare l'attrezzatura fotografica e video adatta
Molte telecamere integrate negli smartphone forniscono immagini sufficientemente buone per le foto occasionali. Chi preferisce una qualità video e immagini più elevata e ha bisogno di una maggiore durata della batteria, può dotarsi di una fotocamera digitale. Le fotocamere digitali sono disponibili per le più svariate applicazioni. È quindi indispensabile una definizione precisa dei singoli ambiti di applicazione. Nel negozio online Conrad potrete ottenere informazioni dettagliate sul prodotto relative all'ambito di applicazione e alle funzioni. E gli accessori necessari sono già proposti. Anche per i fan della fotografia analogica, il negozio Conrad offre un'ampia gamma.