Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Vale la pena conoscere i diodi
Come funziona un diodo?
Campi di applicazione dei diodi
In questo modo è possibile trovare i diodi adatti
FAQ - domande frequenti sui diodi
Come funziona un diodo?
Un diodo funziona come una valvola di ritorno: La corrente può scorrere solo nella direzione di flusso, la direzione di blocco del diodo è opposta.
Nella costruzione di un diodo si può trovare come base funzionale un cristallo a semiconduttore drogato p-n o una transizione metallo-semiconduttore. Il materiale p-n determina la direzione di passaggio o di flusso unilaterale quando passano attraverso il diodo semiconduttore.
Set di caratteristiche: Quando l'anodo è il polo positivo, la corrente scorre. Se il polo negativo è sull'anodo, il diodo è bloccato.
Nella direzione di passaggio deve essere presente una tensione sufficientemente grande, in modo che il diodo lasci scorrere la corrente. Questo valore minimo per la tensione è noto come tensione di soglia o di blocco del diodo US o, in modo intercambiabile, anche come UF.
La linea caratteristica corrente-tensione descrive la relazione tra corrente elettrica e tensione in diodi semiconduttori a due poli. È chiamata caratteristica I-U o diagramma U-I.
Il grafico del disegno tecnico non è lineare per i diodi. Solo quando viene applicata la tensione di soglia all'anodo, il flusso di corrente aumenta. La caratteristica di corrente/tensione concreta di un diodo è specifica del prodotto e dipende anche dalla temperatura.
Campi di applicazione dei diodi
L'utilizzo di diodi tradizionali ha tre obiettivi principali:
- Raddrizzamento della tensione alternata
- Limitazione delle tensioni
- Stabilizzazione delle tensioni
Inoltre, la transizione dei semiconduttori di forme di diodi viene utilizzata anche per altri scopi, ad esempio per i diodi Zener, il cui funzionamento è descritto più avanti.
In questo modo è possibile trovare i diodi adatti
Trovate i diodi adatti per il vostro scopo di utilizzo, selezionando prima la categoria corretta di diodi nel nostro negozio online e poi filtrando in base ad altri criteri di selezione, come ad esempio tensione di passaggio, tensione di blocco e temperatura di esercizio.
Diodi (Standard/HF/Potenza)
La gamma standard di diodi comprende diodi a semiconduttore come diodi raddrizzatori, diodi al silicio, diodi al germanio, diodi Avalanche, diodi Schottky o diodi ad alta tensione.
Assortimento di diodi
In questa categoria troverete offerte di raccolta di diversi tipi di diodi in grandi quantità.
Diodi di capacità
I diodi di capacità sono anche chiamati diodi di sintonizzazione, in quanto la variazione della tensione applicata consente di controllare la capacità. In questo modo non è più necessario utilizzare i tradizionali condensatori rotanti di dimensioni molto più grandi.
Diodi Schottky
Questi modelli non hanno una transizione p-n, ma piuttosto una transizione metallo-semiconduttore bloccante, il contatto Schottky. Funzionano come raddrizzatori e hanno una transizione molto più veloce dal funzionamento in avanti al funzionamento di blocco rispetto ai diodi tradizionali. La corrente di sbarramento è molto dipendente dalla temperatura.
Diodi Zener
I diodi Zener, diodi Z corti, sono caratterizzati soprattutto dalla loro tensione di rottura, la tensione Z, a partire dalla quale si registra un calo della tensione. Funzionano principalmente in direzione di blocco, in direzione di passaggio i diodi Zener funzionano come i normali diodi. Vengono utilizzati per stabilizzare la tensione.
Diodi soppressori
Diodi soppressori, noti anche come diodo Zener ad assorbimento transitorio (DIODO TAZ) o diodo soppressore di tensione transitorio (diodo TVS), funzionano come protezione da sovratensione e proteggono i componenti elettronici da impulsi di tensione troppo elevati nel circuito o da influenze esterne come fulmini. Questi diodi dissipano la corrente dell'impulso errato in un circuito in parallelo al raggiungimento della tensione di soglia, superando così il componente da proteggere.
Suggerimento: Nella vendita dei diodi troverete offerte particolarmente convenienti e attualmente scaricate per i diodi nel nostro negozio online. Lasciatevi ispirare dall'ampia scelta di prodotti. Con molti diodi, acquistando grandi quantità di pezzi riceverete uno sconto per quantità standard. Per ulteriori informazioni, consultare gli elenchi di selezione nella colonna di destra o nelle rispettive pagine secondarie di prodotti specifici.
FAQ - domande frequenti sui diodi
Quando si installa in un circuito, come si riconosce quale lato è il catodo e quale lato è l'anodo di un diodo?
Per i diodi sono disponibili due sistemi per l'identificazione della polarità e di altre proprietà elettriche. Con la marcatura JEDEC americana, il catodo è il più largo di quattro anelli. Con Pro-Electron, la marcatura europea, sul lato del catodo sono presenti due anelli larghi. Lettere, numeri e codifiche di colore aggiuntive forniscono informazioni su ulteriori parametri elettrici del rispettivo diodo. Attenzione: Oltre alle due etichette presentate, esistono molti altri sistemi per la codifica della polarità dei diodi. In caso di dubbi, consultare il produttore.
Perché in caso di diodi è necessario rispettare la temperatura di esercizio?
Se nella specifica scheda dati del prodotto si parla di un diodo di temperatura dello strato di sbarramento, non si tratta della temperatura ambiente per il funzionamento continuo, ma di picchi di temperatura a cui il componente può resistere per un tempo limitato. Il superamento della temperatura di esercizio può causare la distruzione termica degli elementi semiconduttori nel diodo. Sia la temperatura ambiente che il riscaldamento a causa della tensione elettrica applicata possono causare tali danni se il diodo non è in grado di erogare sufficientemente il calore dissipato.