Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Fatti interessanti sui connettori per schede
Per collegare le schede ad altri componenti elettrici, sono disponibili connettori o connettori per PCB. Il collegamento può essere effettuato tramite collegamenti a morsetto, collegamenti a vite o contatti a saldare. Per sapere come scegliere la scelta corretta per la connessione alle schede, fare clic qui.
Cosa sono i connettori per circuiti stampati?
Che tipo di parti di collegamento sono disponibili?
Selezione dei connettori della scheda
Conclusione - ampie possibilità di collegamento
Cosa sono i connettori per circuiti stampati?
Le schede elettroniche o PCB, sono piastre sottili che contengono componenti elettrici e collegamenti. Per un utilizzo pratico, le schede vengono collegate ad altri componenti o gruppi elettrici. Questi possono essere, ad esempio, interruttori, manopole, display o altre schede.
Questi collegamenti possono essere realizzati, ad esempio, con cavi saldati direttamente sulla scheda. Tuttavia, questi punti di saldatura sono difficili da rimuovere e l'ingresso di calore dovuto alla saldatura multipla potrebbe danneggiare i componenti sulla scheda. Inoltre, alcuni punti di collegamento su schede sono molto piccoli o poco accessibili.
Per rendere i collegamenti rimovibili e ben accessibili, sono disponibili connettori per schede. Per i connettori diretti, il punto di collegamento si trova direttamente sulla scheda. In questo modo possono essere collegati direttamente ad altri componenti o schede con il connettore corrispondente. Questo sistema si trova, ad esempio, in computer (su scheda grafica, modulo RAM) o in speciali controller industriali.
I connettori indiretti vengono saldati sulla scheda. Esistono diversi sistemi di collegamento per stabilire un collegamento sicuro. I connettori per schede sono collegati con cavi, connettori o direttamente ad altri connettori per schede.
Questi connettori per schede consentono punti di collegamento rimovibili per diversi componenti elettrici. I diversi tipi di connettori sono disponibili con collegamenti diritti e angolati.
Quali sono i componenti di collegamento?
Sono disponibili diverse possibilità di collegamento per le schede. I principali connettori per schede e componenti sono:
Listelli a molla, Strisce di contatti
Le barre di contatti sono inserite in strisce elastiche. Sulle barre sono presenti dei pin sul lato di collegamento. La controparte, le strisce elastiche, hanno prese come collegamento. Sono dotati di collegamenti per il montaggio su schede da collegare tra loro mediante saldatura o inserimento.
Questi due tipi possono essere combinati in molti modi. Oltre alla possibilità di collegare tra loro due schede, sono disponibili anche connettori speciali con i quali è possibile collegare i cavi alle barre. Durante la selezione, assicurarsi che le barre siano dello stesso produttore, in quanto le barre a molla e le barre di coltelli di diversi produttori sono solitamente non compatibili tra loro.
Basetta portacontatti, prese a listello
Con i connettori a spina è possibile collegare le schede, collegare singoli cavi o creare collegamenti a più fili con connettori. I connettori femmina sono la controparte dei connettori maschio. Le barre sono disponibili in molte combinazioni di file e poli.
Ponticello di corto circuito
I ponticelli di corto circuito o "jumper" vengono inseriti su basette per collegare tra loro due dei contatti su una barra: Vengono "ponticellati". In questo modo vengono impostati diversi stati di commutazione tramite semplici ponti di contatto. Un esempio noto è l'azionamento di dischi rigidi vecchi con l'aiuto della definizione di un disco rigido principale (master) e secondario (slave). Questo viene raggiunto con un ponticello.
Occhielli di saldatura, punte di saldatura
Gli occhielli di saldatura e le punte di saldatura sono fissati su schede e fungono da punti di supporto per saldatura. Per lo più vengono saldati su schede, ma sono disponibili anche varianti di connettori speciali. Sono presenti anche collegamenti tramite perni e occhielli, che vengono collegati saldamente alla scheda mediante pressatura. A questi punti di supporto per saldatura possono essere fissati più fili, la frequenza di saldatura aumenta. Su singoli fili possono essere montati anche connettori, che vengono inseriti direttamente sui pin a saldare.
Morsetti print
I morsetti stampati montati sulle schede consentono di fissare i fili avvitandoli o con la molla elastica. Questi collegamenti possono essere facilmente allentati. I fili possono essere facilmente sostituiti o bloccati in altro modo.
Connettore a spina
I connettori a spina sono una forma di basette utilizzate per collegamenti a spina. Sono dotati di un bordo isolante e sono codificati per evitare l'inserimento errato. Un dispositivo di bloccaggio aggiuntivo assicura che la spina sia tenuta saldamente in posizione, necessario per gli apparecchi a forte vibrazione come le lavatrici.
Sistemi di basette e connettori femmina
Sotto i sistemi di connettori maschio e femmina vengono raggruppati connettori maschio e connettori femmina, progettati per applicazioni specifiche. Dalla vasta gamma di produttori e scenari di utilizzo sono disponibili anche molti sistemi di basette e spine. Questi possono avere diverse codifiche, numero di poli, varianti di connettori e tipi di alloggiamenti.
Accessori per sistemi di connettori maschio e connettori femmina
Per l'ampia gamma di sistemi di connettori e connettori femmina è disponibile anche una vasta gamma di accessori. Questo spazia da guarnizioni e alloggiamenti a un ulteriore scarico della trazione fino agli ausili di codifica.
Selezione del connettore scheda corretto
Per dotare la scheda di connettori, è necessario osservare alcuni punti durante la selezione corretta:
- Il numero di poli o connettori e il numero di file devono essere inseriti sulla scheda.
- L'intensità massima della corrente dei connettori deve essere maggiore dell'intensità di corrente prevista sulla scheda.
- Sono solo pochi fili singoli da collegare o cavi a più fili ? Con pochi fili è sufficiente a volte una presa a saldare o un semplice connettore maschio. Per le applicazioni a più fili, è necessario prendere in considerazione le barre a molla e pin strip (strisce di contatti), o i connettori a spina e a presa.
- In caso di dispositivi che oscillano molto, prestare attenzione a un bloccaggio a spina.
- In condizioni difficili, come ad esempio lo sviluppo di polvere o umidità, è necessario utilizzare guarnizioni e alloggiamenti.
Conclusione: Ampie possibilità di collegamento
Per collegare le schede ad altri componenti e gruppi elettrici, è disponibile un'ampia gamma di possibilità di collegamento. Per proteggere la scheda e stabilire collegamenti rimovibili, vengono utilizzati connettori per schede.
Sono disponibili diverse barre, collegamenti a saldare e morsetti che possono essere montati sulle schede. Con questi è possibile stabilire connessioni da singoli fili, cavi a più fili o altre schede. Grazie ai più svariati sistemi, ogni applicazione è dotata di un connettore adatto.