Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Cose da sapere sui dissipatori della CPU
Come è costruito un dissipatore per CPU?
Qual è la funzione del raffreddatore del processore?
Cosa deve essere tenuto in considerazione al momento dell'acquisto?
Come è costruito un dissipatore per CPU?
Con un processore che ha un carico di esercizio, è possibile misurare temperature superiori a 60°C. La CPU è troppo calda, ne soffrono le prestazioni. Se a causa del calore si rischia di danneggiare i componenti, il computer si spegne automaticamente in caso di normale perdita di documenti non archiviati.
Una ventola è la parte più evidente del radiatore della CPU. È ben riconoscibile e uno dei componenti più grandi nella vita interna del computer. Inoltre, si nota durante il funzionamento con la maggior parte dei modelli per via della rumorosità.
Tuttavia, il radiatore del processore è molto più ampio. Oltre alla ventola, il radiatore (dissipatore di calore) svolge un ruolo importante. La ventola è composta dalla ventola, il suo collegamento al dissipatore di calore e il relativo cuscinetto. Inoltre, sono disponibili refrigeratori per CPU che non dispongono di ventole.
Il radiatore è dotato di una struttura a lamelle, progettata per garantire un'ideale dissipazione del calore. In questo modo si dovrebbe generare la superficie più grande possibile. Più grande è la superficie delle lamelle, migliore è il raffreddamento della CPU. Attraverso una piccola piastra, che si trova sulla CPU convessa o concava, il calore viene trasportato nelle lamelle. Senza ventola è stato installato un sistema di raffreddamento passivo, con un'ulteriore ventola aumenta la capacità di raffreddamento.
In un modello più potente, il radiatore dispone anche di cosiddetti heatpipe, che nella maggior parte dei casi sono appiattiti sul fondo del radiatore e formano una superficie di contatto diretta con il processore. Questi tubi in rame sono riempiti con un liquido di raffreddamento. Gli heatpipe indirizzano quindi direttamente il calore generato dalla CPU nelle lamelle. Anche senza ventola questa forma di raffreddamento è molto efficace e silenziosa. La soluzione attualmente più potente è la combinazione di heatpipe e ventole.
Qual è la funzione del raffreddatore del processore?
Il raffreddatore della CPU è responsabile del raffreddamento del processore. Regola la sua temperatura in modo che durante il funzionamento non si verifichino perdite di potenza e impedisce che il surriscaldamento provochi danni.
Tuttavia, l'unico raffreddamento del processore non è sufficiente. Se il raffreddatore del processore non è in grado di scaricare l'aria calda dall'alloggiamento del PC, si genera un calore di polvere. Se si sviluppa una temperatura costantemente elevata nell'alloggiamento, la potenza di raffreddamento diminuisce: Il radiatore deve utilizzare più energia, raffreddare la CPU e ridurre la potenza di calcolo.
A seconda di ciò che utilizzate il vostro computer, vi sono altri requisiti per la CPU e, di conseguenza, anche per il radiatore. Per le applicazioni e i processi come Office, i programmi di riproduzione audio e immagini e la navigazione in Internet, la dotazione di base che i produttori di PC sono in grado di fornire è sufficiente. Utilizzando programmi più elaborati, come ad esempio complessi software di elaborazione di immagini e video, è possibile ottimizzare le prestazioni del computer con una soluzione hardware relativamente economica grazie a un dispositivo di raffreddamento della CPU più potente. In questo modo è possibile ottenere effetti positivi sule prestazioni.
Cosa deve essere tenuto in considerazione al momento dell'acquisto?
Prima di acquistare un raffreddatore per CPU, osservare i seguenti fattori. In questo modo potrete trovare la soluzione giusta al momento dell'acquisto e risparmiare sui costi.
- Funzione del radiatore/campo di applicazione del computer
- Qualità della ventola e del cuscinetto
- Struttura del radiatore
- Requisiti di spazio nell'alloggiamento
Funzionamento del radiatore
Per cosa utilizzate regolarmente il vostro computer? Volete la massima potenza di raffreddamento per garantire le migliori prestazioni del processore? La vostra attenzione è rivolta alle applicazioni Office in cui avete bisogno di un'atmosfera di lavoro silenziosa? O avete bisogno di un potente e silenzioso raffreddatore della CPU?
Per un funzionamento silenzioso
- Raffreddamento passivo senza ventole.
- Struttura a lamelle complessa
- Basso segmento di prezzo
Per elevate prestazioni e bassi livelli di rumore
- Grande capacità di raffreddamento dell'intero radiatore
- Headpipe con liquido di raffreddamento di alta qualità
- Grande ventola di alta qualità
- Da trovare esclusivamente nel segmento di prezzo più alto
Soluzione orientata alle prestazioni
- Grandi e molti heatpipe per un buon assorbimento di calore
- Ampio pacchetto di lamelle con poche lamelle e struttura elevata per la massima superficie di raffreddamento possibile
- Ventola con attenzione alle prestazioni
- Segmento di prezzo medio
Qualità della ventola e del cuscinetto
Le ventole silenziose e potenti sono spesso non combinabili nel segmento di prezzo più basso. Se volete risparmiare, dovreste pensare a cosa è più importante per voi. Le soluzioni ad alto prezzo dispongono di una qualità di stoccaggio ottimizzata e di una ventola progettata per la riduzione del rumore.
Struttura del radiatore
Da un lato si intende la struttura e le dimensioni del pacchetto di lamelle. "Più grande è il processore, più grande è il radiatore della CPU" è la valuta. La CPU non può mai avere abbastanza raffreddamento. Assicurarsi quindi che il radiatore presenti un'ampia superficie per il trasporto del calore su uno spazio il più piccolo possibile. Tuttavia, è necessario osservare anche la distanza tra le singole lamelle di raffreddamento. Con molte lamelle con poca distanza l'una dall'altra, il calore ristagna. Già nel segmento di prezzo medio troverete spesso soluzioni migliori per la struttura a lamelle.
D'altra parte, per applicazioni ad alta intensità di potenza, è necessario considerare se sono necessari heatpipe. Anche in questo caso vi sono differenze nella forma e nel numero dei tubi in rame e del liquido di raffreddamento in essi contenuto.
Requisiti di spazio nell'alloggiamento
Il radiatore della CPU ha spazio nell'alloggiamento? Alcuni produttori di PC installano i componenti in un alloggiamento relativamente stretto. Prima dell'acquisto, è necessario dare un'occhiata allo spazio presente nella vostra PC tower. Prestare attenzione alla distanza da altri componenti, come ad esempio la scheda grafica, e misurare lo spazio che la scheda madre e l'altezza dell'alloggiamento vi forniscono. Se volete installare un radiatore CPU più piccolo con una migliore potenza di raffreddamento, non è un problema.
Quindi, nel prossimo futuro, dovreste essere a favore di einea
Circuiti stampati per professionisti e elettricisti
Sia che si tratti di un esperto o di un appassionato, chi si occupa di circuiti elettronici non riesce a nulla senza circuiti stampati. Fungono da supporto per componenti elettrici e per la produzione di collegamenti elettrici in dispositivi elettronici. Scoprite quali tipi di circuiti stampati sono disponibili e quali accessori sono necessari per il montaggio di circuiti stampati e per la produzione di schede proprie.
Che cosa sono i circuiti stampati?
Tipi di circuiti stampati
Accessori per la produzione e il montaggio di circuiti stampati
Una buona pratica: evitare cortocircuiti
FAQ - domande frequenti sulle schede a circuito stampato
Conclusione: Come acquistare i circuiti stampati adatti e gli accessori adatti
Che cosa sono i circuiti stampati?
I circuiti stampati, anche chiamati schede o circuiti stampati (scheda circuito stampato) o circuiti stampati, sono componenti indispensabili in qualsiasi dispositivo elettronico. Rappresentano, per così dire, la base per il montaggio di componenti elettonici. Il fissaggio può essere effettuato con semplice montaggio a innesto , a condizione che si tratti di una scheda a innesto (anche: scheda a innesto), o mediante saldatura , ad esempio quando si utilizzano schede a griglia SMD o schede a griglia a fori .. Nel nostro negozio online vi offriamo schede in diversi modelli, pronte all'uso o pronte all'uso. Inoltre, troverete tutto ciò che serve per il montaggio di circuiti stampati, ad esempio accessori per saldatura, utensili e naturalmente i componenti desiderati, nonché gli accessori necessari per la produzione di schede proprie.
Tipi di circuiti stampati
In linea di principio è possibile distinguere i circuiti stampati in base al tipo di montaggio dei componenti. È possibile suddividerli in modo grossolano in schede a innesto e schede su cui viene saldato. Le schede a innesto sono particolarmente adatte per esperimenti, in quanto i componenti possono essere semplicemente inseriti su di esso e, se lo si desidera, possono essere rimossi o posizionati in modo diverso.
I circuiti stampati per la saldatura possono essere realizzati come variante SMD (surface-mounted device) per il fissaggio dei componenti alla superficie della scheda. Questi modelli sono molto popolari tra i professionisti e gli appassionati, in quanto il processo di saldatura è semplice e la struttura consente un montaggio su circuito stampato su entrambi i lati. Ciò consente di risparmiare spazio. Circuiti salvaspazio: I cosiddetti circuiti stampati multistrato sono composti da più schede sottili e consentono l'alloggiamento di molti componenti e circuiti complessi in uno spazio ridotto. La saldatura è necessaria anche per le schede con griglia forata, in cui le linguette di saldatura sono disposte in uno schema specifico o in una griglia.
Tra le altre categorie di circuiti stampati si possono citare le schede europee, note anche come schede formato europa. Si distinguono per le dimensioni standard e vengono utilizzati in molti settori, ad esempio in PC.
Nel nostro negozio online vi aspetta un'ampia scelta di schede per ogni scopo. I circuiti sperimentali e i circuiti Euro realizzati con resina epossidica o carta dura, alcuni dei quali sono disponibili con circuito integrato (IC), sono adatti per circuiti con pochi componenti. Le schede con griglia forata spesso dispongono già di alcune connessioni, a volte anche di tutte le connessioni necessarie. Le schede a innesto sono la scelta ottimale per esperimenti e test, in quanto la saldatura elaborata non è più necessaria. I circuiti stampati tradizionali sono composti da una piastra in materiale isolante, circondata su un lato o su entrambi i lati da uno strato di rame conduttivo, a seconda che si tratti di un circuito stampato su un lato o di un circuito stampato su due lati. Sono disponibili schede in resina fotoresistente con rivestimento positivo o senza rivestimento fotografico in cartone duro o resina epossidica rinforzata con fibra di vetro. La tendenza è sviluppare i circuiti stampati flessibili sono flessibili, leggeri e salvaspazio.
Accessori per la produzione e il montaggio di circuiti stampati
Se non volete ricorrere a circuiti stampati preassemblati, ma avete l'obiettivo di produrre schede proprie - forse perché avete bisogno di layout specifici o semplicemente volete sperimentare - abbiamo tutto il necessario per voi su materiali, dispositivi e altri accessori per circuiti stampati. Di seguito è riportata una panoramica degli strumenti disponibili.
La pellicola o la mascherina
di un film o di un modello trasparente presenta le tracce del conduttore sulla scheda. In caso di schede con rivestimento positivo, le tracce nere del modello sulla scheda sviluppata diventano anche nere. Nel nostro negozio online troverete schede con diverse dimensioni della griglia e software professionale per circuiti stampati, con il quale potrete creare modelli. Sono disponibili anche pellicole in poliestere e pellicole adesive.
Nel nostro negozio online troverete distanziatori in diversi materiali, come nylon, poliammide, plastica o distanziali TPE (una miscela di gomma speciale priva di odori). I prodotti sono inoltre diversi nella misura della distanza e vengono utilizzati parzialmente autoadesivi o con filettatura per l'installazione di barre di saldatura.
Le barre saldanti la barra saldante non serve solo come supporto meccanico per i componenti saldati, ma produce anche il collegamento saldato. Nel nostro negozio è possibile scegliere tra strisce di saldatura a una fila e a due file con diversi numeri di poli.
L'esposizione per l'esposizione del modello sullo strato fotografico delle schede richiede luce ultravioletta. Ci sono dispositivi di esposizione adatti a questo scopo.
Impianti di incisione, impianti di saldatura offriamo impianti di incisione e saldatura per ogni esigenza, con accessori come telai di distribuzione dell'aria, pompa a membrana o barra di riscaldamento. Sono inoltre disponibili pratici rack di protezione acustica e impianti di fresatura.
I bulloni distanziatori fungono da supporto isolante tra la scheda e l'elemento di costruzione. I bulloni distanziatori sono disponibili nel kit e singolarmente. Inoltre, è possibile scegliere tra diverse dimensioni, modelli zincati o rinforzati con fibra di vetro e tra diversi materiali come acciaio o poliestere.
Accessori per incisione per liberare la scheda dai residui di rame, devono essere incisi. La nostra offerta di tecnologia di incisione comprende una vasta gamma di prodotti, dai pratici set di punte e gusci di lavoro ai materiali di saldatura e di tenuta.
Sono disponibili anche accessori per la galvanizzazione, la ramatura del circuito stampato. Queste includono diverse soluzioni per il rivestimento della scheda, come elettrolita in argento, elettrolita in zinco o elettrolita in oro, nonché diluenti e strumenti, ad esempio galvanizzatori e bromografi portatili comodi da utilizzare.
Il telaio di montaggio e il supporto per schede garantiscono un maggiore comfort nella produzione di circuiti stampati. Rispetto ai supporti statici, i supporti orientabili consentono una maneggevolezza ancora più flessibile. I supporti per schede con morsetto da tavolo o supporto garantiscono una maggiore stabilità durante la lavorazione della scheda.
Il materiale di base della scheda è stato realizzato? Il materiale di base funge letteralmente da base della scheda e da materiale di supporto elettricamente isolante per lo strato di rame. Lo spessore dello strato comune è di 35 µm, ma esistono anche varianti più spesse e più sottili. Come materiale di base per circuiti stampati in precedenza serviva principalmente carta dura, oggi in molti casi si utilizzano tappetini in fibra di vetro con resina epossidica. Quest'ultimo ha una migliore resistenza all'isolamento e un minore assorbimento d'acqua rispetto alla carta dura. Nel nostro negozio online potete scegliere tra materiale di base per schede con rivestimento positivo e senza rivestimento fotografico e tra rivestimento singolo o fronte/retro.
Il nostro consiglio pratico: evitare cortocircuiti
È molto fastidioso se dopo un lavoro di piccole dimensioni con incisione, esposizione, saldatura e così via i circuiti elettrici non funzionano. Un cortocircuito può essere causato da ponticelli di saldatura, che a loro volta (di solito) sono dovuti all'uso di un'eccessiva quantità di stagno, e possono creare un collegamento indesiderato ad altre linee conduttrici. È necessario lavorare in modo pulito per evitare ponti di saldatura. Inoltre, si consiglia di inserire il circuito stampato esattamente sotto la lente d'ingrandimento e di rimuovere i colpi di pilota evidenti prima di testare la scheda.
FAQ - domande frequenti sulle schede a circuito stampato
Esistono alternative ai dispositivi di esposizione per esporre i circuiti stampati?
Gli speciali dispositivi di esposizione, come quelli presenti nel nostro negozio online, consentono un'esposizione ai raggi UV semplice e appropriata del circuito stampato. Ma anche gli appassionati di hobbistica possono aiutarsi in modo diverso, ad esempio con un dispositivo di abbronzatura facciale o un solarium facciale. È importante utilizzare un supporto per schede per fissare il circuito stampato a una distanza adeguata (circa 20 cm) prima della luce UV. È possibile costruire un telaio di esposizione con un po' di schiuma, una base liscia e una lastra di vetro.
Come si cura correttamente i materiali di incisione?
Lo stagno di incisione contenuto nelle soluzioni di sviluppo si trova, ad esempio, anche nei detergenti per servizi igienici e può quindi essere smaltito nella toilette e, in alternativa, nei rifiuti speciali. Si comporta diversamente con il rispettivo agente caustico. Si tratta in genere di cloruro di ferro (III), persolfato di sodio, persolfato di ammonio o una combinazione di acidi. L'agente caustico contiene rame e deve essere smaltito nei rifiuti speciali. Raccogliere i residui di agenti corrosivo e informarsi sulle date di raccolta o sulle stazioni di consegna delle sostanze chimiche nelle vicinanze.
Conclusione: Come acquistare i circuiti stampati adatti e gli accessori adatti
Sia che abbiate bisogno di circuiti stampati pronti all'uso per la produzione professionale o la riparazione di dispositivi, che cerchiate schede a innesto per esperimenti o che dobbiate realizzare circuiti stampati con circuiti personalizzati, nel nostro negozio online troverete tutti gli accessori necessari per ogni scopo. La scelta del circuito stampato dipende principalmente dall'uso previsto e dalla sua esperienza. Ad esempio, mentre le schede SMD per la saldatura richiedono un certo know-how nella gestione della tecnologia di saldatura, le schede a innesto possono essere maneggiate in modo molto semplice. Per la produzione di circuiti stampati è necessario disporre di alcuni accessori. La cosa migliore è creare un elenco con tutti gli strumenti e i materiali necessari, in modo da essere completamente attrezzati quando il progetto inizia con la "propria scheda". Sono molto pratici per i principianti i kit di avviamento che, oltre alle schede rivestite in rame, contengono anche accessori per incisione, ponti a filo e utensili adatti.
Per decidere un nuovo refrigeratore per la CPU, è necessario che le aspettative che si hanno sul proprio computer corrispondano alle prestazioni dell'unità. In questo modo, nel migliore dei casi, potrete risparmiare anche denaro. Tuttavia, con una combinazione di raffreddamento di ventole e heatpipe non è possibile fare nulla di sbagliato.