Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
L’offerte di batterie di ricambio proposta da Conrad è così ampia da includere qualsiasi cosa funzioni con alimentazione elettrica. Oltre alle batterie per cellulari, notebook, tablet, telefoni cordless e telecomandi, sul sito è possibile trovare anche ricambi per batterie di automobili, di biciclette elettriche, di motociclette, di aspirapolvere e per utensili elettrici in generale (come gli avvitatori o i trapani). Tutto diviso per categoria e facilmente reperibile.
Accumulatori per apparecchi
Le batterie del dispositivo sono adatte come batterie di ricambio o di ricambio per dispositivi elettronici. Nel nostro negozio troverete un'ampia gamma di accumulatori per diversi dispositivi, per garantire la vostra fornitura di energia durante il lavoro. Sono disponibili anche Powerbank come tecnologia di carica universale, batterie speciali per la costruzione di modelli e soluzioni di alimentazione di emergenza per un gruppo di continuità (UPS).
Come funzionano le batterie?
Quali sono le batterie adatte?
In questo modo è possibile trovare una batteria adatta al dispositivo
Domande e risposte
Come funzionano le batterie?
Le batterie del dispositivo sono accumulatori ricaricabili per il funzionamento mobile di dispositivi elettrici.
Prima dell'uso, la batteria viene caricata su una fonte di alimentazione. In questo modo assorbe l'energia elettrica e la memorizza nelle celle della batteria sotto forma di energia chimica. L'energia immagazzinata può quindi essere utilizzata come alimentazione elettrica per il dispositivo, anche se non viene fornita direttamente con la spina di rete su una presa di corrente o una porta USB. L'energia immagazzinata dall'accumulatore è disponibile per l'alimentazione elettrica indipendente dalla rete elettrica.
Per la ricarica delle batterie del dispositivo sono disponibili due approcci:
- Per la maggior parte dei piccoli dispositivi, l'intero dispositivo con batteria ricaricabile inserita viene collegato a una fonte di alimentazione tramite cavo di ricarica. In questo modo non è più necessario rimuovere la batteria dal vano batteria. Esempi di questa tecnica di ricarica diretta sono telefoni cellulari, smartphone e computer portatili.
- L'altra variante è la ricarica separata della batteria su un caricabatterie. In questo caso, la batteria deve essere rimossa dal dispositivo prima della ricarica. Questo principio si applica spesso quando si utilizzano batterie ricaricabili di seconda portata. Mentre una batteria ricaricabile è inserita nel dispositivo, l'altra è già collegata alla tecnologia di ricarica. Il dispositivo è quindi pronto per l'uso senza interruzioni, in quanto una volta che la batteria è scarica, viene sostituita con quella appena caricata. I caricabatterie per batterie sono disponibili qui.
Quali sono le batterie adatte?
Le batterie ricaricabili possono essere condivise in quattro grandi gruppi:
- Batterie ricaricabili per dispositivi specifici come smartphone, laptop, rasoi e diversi utensili elettrici
- Powerbank e stazioni di potenza come accumulatore di energia e tecnologia di carica universale per diversi tipi di batterie
- Batterie UPS per l'alimentazione elettrica senza interruzioni e per l'illuminazione di emergenza
- Batterie ricaricabili universali in formati standard
In questo modo è possibile trovare una batteria adatta al dispositivo
I criteri importanti per la scelta di una batteria adatta sono:
- Le dimensioni della batteria e la posizione dei contatti elettrici, in modo che possa essere inserita nel vano batteria del dispositivo.
- La tensione in volt che questa fornisce per il funzionamento del dispositivo.
- La capacità in mAh. Fornisce informazioni sulla quantità di energia elettrica che la batteria ricaricabile può fornire in un determinato periodo di tempo. Maggiore è la capacità, meno spesso la batteria ha bisogno di essere ricaricata.
La nostra buona pratica
Se la batteria originale è a portata di mano, tutte le informazioni rilevanti sono generalmente riportate come stampa sul dispositivo di accumulo dell'energia.
Selezionare la batteria per un dispositivo specifico
State cercando una batteria per un dispositivo specifico, come seconda batteria o come sostituzione di una batteria difettosa? Quindi procedere come segue:
- Nella panoramica selezionare prima il gruppo di prodotti. Ad esempio, sono disponibili batterie per biciclette elettriche, per scanner portatili, per cuffie o per dispositivi di navigazione.
- Nella parte inferiore del gruppo di prodotti, è possibile successivamente utilizzare i filtri per:
- Selezionare il tipo di batteria da sostituire
- O selezionare nel filtro adatto per il dispositivo.
La nostra buona pratica
La ricerca di un marchio non è necessariamente mirata per le batterie ricaricabili. Spesso le batterie non vengono prodotte dal produttore del dispositivo stesso o vale la pena confrontare i prezzi con i fornitori più economici quando si cerca batterie di ricambio. Per l'utilizzo è importante la compatibilità con il tipo di dispositivo.
Utilizzare Powerbank e Powerstation come batterie esterne
Per Powerbank e stazioni di potenza si tratta anche di batterie ricaricabili. Tuttavia, questi non vengono inseriti direttamente nel dispositivo. Come accumulatori di energia esterni forniscono energia elettrica per ricaricare la batteria del dispositivo. Con questa tecnologia di ricarica, l'intero dispositivo viene collegato al Powerbank o alla Powerstation con il suo cavo di ricarica. Alcuni Powerbank consentono la ricarica simultanea di più batterie del dispositivo.
Alimentazione senza interruzioni grazie alla tecnologia a batteria
Quando si garantisce un'alimentazione elettrica senza interruzioni (UPS), le batterie si occupano dell'alimentazione, la fonte di alimentazione principale non dovrebbe essere temporaneamente disponibile. Per gli impianti UPS sono disponibili batterie speciali di diversi produttori e modelli nel nostro negozio.
Inoltre, qui troverete le batterie ricaricabili per l'illuminazione di emergenza.
Domande e risposte
Dove trovo le batterie ricaricabili nei formati tradizionali?
La maggior parte delle batterie per dispositivi sono batterie speciali. Per le batterie standard comuni da inserire nei vani batterie, fare clic qui.
Qual è la differenza tra una batteria e un caricabatterie?
La batteria ricaricabile e il relativo caricabatterie sono generalmente componenti elettronici separati. In questo modo si vuole il principio di base della tecnologia a batteria, che ha come obiettivo inserti mobili di dispositivi elettrici senza collegamento permanente alla fonte di alimentazione fissa.
In un utilizzo pratico, la batteria funziona senza il collegamento diretto all'alimentazione elettrica, quindi senza caricabatterie. In questo modo trasmette solo l'energia precedentemente assorbita e immagazzinata tramite caricabatterie all'utenza elettronica.
Tra l'altro: In alcuni dispositivi l'elettronica è integrata per la batteria e la tecnologia di carica associata. Ad esempio, per la batteria dell'auto, che tecnicamente è in realtà un accumulatore che si ricarica durante la guida utilizzando la tecnologia di carica associata. Questo principio si trova anche nella bicicletta elettrica, o in monopattini elettrici. In alternativa alla tecnologia di carica fissa, questi accumulatori possono essere rimossi e caricati su altri caricatori, come per esempio per le sedie a rotelle elettriche.
Suggerimento per la ricerca: Cercate una batteria ricaricabile che potete inserire in un vano batteria standardizzato invece di una batteria? Queste batterie standard per l'uso universale sono disponibili qui.